This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:TMDSCNCD2800157

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237842/tmdscncd2800157-tmdscncd2800157

器件型号:TMDSCNCD2800157
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069MTMDSHVMTRINSPIN、DRV8301-69M-KIT

大家好、

现在我正在使用 TMDSCNCD2800157 控制卡,利用 INSTASPIN-FOC 方法进行 BLDC 电机评估。

我的问题分为以下2个部分:

1. TMDSCNCD2800157 控制卡支持的 EVM 套件 。

2. TMS320F28069M 控制卡 支持的 EVM 套件。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    Unknown 说:
    1.  TMDSCNCD2800157 控制卡支持的 EVM 套件 [/报价]

    使用通用电机控制实验仅支持 TMDSHVMTRINSPIN。

    Unknown 说:
    2. TMS320F28069M 控制卡 支持的 EVM 套件.

    支持 TMDSHVMTRINSPIN 和 DRV8301-69M-KIT。 我认为旧版 DRV8312-C2-KIT 也受支持、但我看不到 TI.com 上有更多购买机会。

    此致!

    凯文

    [/quote]