This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:建议28388D 28379D 电源

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237521/tms320f28388d-recommend-a-power-supply-of-28388d-28379d

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 TI

我使用了 LDO 用于 C2000(28335 28379D), TPS70445PWP/HTSSOP_24P_Thermal。

用于 DSP 的 TPS70445PWP、增加了两个用于数字/模拟逻辑的 LDO、我使用了大功率 PCB 区域以实现 DSP 性能

最近我设计了新的控制板 BGA 型2837xD 2838xD。

然后我想更好的 LDO +降压 PMIC (Dsp IO 3.3V Dsp CORE 1.2~1.9、数字逻辑 5V、模拟5V)

单芯片:LDO 2~4通道、LDO 3通道+降压1通道、LDO 2通道+降压2通道、LDO 1通道+降压3通道

双芯片:用于 DSP 的 LDO/降压、用于数字/模拟逻辑的 LDO/降压

DSP 的任何封装、任何更好的电源结构

输入电压12V

TOPIE 性能(较高电流1~2A、宽输入)和低噪声(例如 TPS704xx、TPS65300、TPS43335)

PLZ,推荐用于 28388D 28379D 的其它电源设备。

此致、Choi