This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:快速&instaspin-foc

Guru**** 2535490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236619/tms320f2800137-fast-instaspin-foc

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027

目前 TMS320F2800137芯片的 ROM 中没有快速或 instaspin foc。
在 TMS320F2800137中、通过调用库文件来实现 FAST 或 instaspin-foc。 那么、通过库文件调用实现快速或 instaspin-foc、以及在芯片 ROM 中实现快速或 instaspin-foc、二者之间的性能差异是什么?
现在使用 TMS320F2800137的 instaspin-foc 函数、我们感觉 TMS320F28027上 instaspin-foc 的性能更差。 为什么?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    现在使用 TMS320F2800137的 instaspin-foc 函数、感觉 TMS320F28027上 instaspin-foc 的性能要差得多。 为什么?

    您是否对此有任何详细说明?  哪些应用? 哪个客户? 什么电机参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪位客户?

    推进

    什么电机参数?

    #define USER_MOTOR1_TYPE                 电机类型 PM
    #define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS     (3)
    #define USER_MOTOR1_RR_OHM               (null)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm              (0.054f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H               (1.5e-04)//
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H               (3.5e-04)//
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz    (0.2913768f)

    在 TMS320F28027中、只需输入电机参数、它就可以正常运行。 但在 TMS320F2800137中、会输入电机参数、而且根本无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eadverture

    什么应用? 他们是否使用 F280013x 电路板识别电机参数并调整相关的启动和控制参数?

    在 TMS320F28027中、只需输入电机参数、它就可以正常运行。 但在 TMS320F2800137中、会输入电机参数、而且根本无法启动。

    如上所述。