This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:电源超出建议范围时的 TMS320F28002x I/O 和 XRSn 状态

Guru**** 2810155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235665/tms320f280025c-tms320f28002x-i-os-and-xrsn-state-when-supply-is-out-of-recommended-range

器件型号:TMS320F280025C

您好!

我们在 无法保证电源电压电平的应用中使用 TMS320F28002x。 根据数据表、POR 机制可保证复位、从而在启动期间强制 I/O 处于高阻抗状态。

但是、如果长时间保持了不正确的电源(即1.5V)、我们能否保证 I/O 将保持在高阻态? 如果我们强制外部复位到 XRSn 引脚(通过外部电压监控器)、我们是否也可以保证高阻态?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricard、

    目前、我们没有有关在这些极低的电源电平下 I/O 状态的数据、这些数据远低于器件的外部工作范围、但已联系我们的设计团队以获取其输入。  我们收到确认后会立即回复您。

    您是否担心当复位高电平被强制接至引脚时、如果 XRSn 以某种方式进入低阻抗模式、外部电压监视器或 XRSn 引脚将被损坏?

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josep、您好!  

    感谢您的帮助。

    我们可以知道、外部电压监控器将在所有电压范围内(即1.5V)在 XRSn 中强制形成低电平、但要担心 I/O 是否将保持在高阻态(我们可通过下拉电阻确保低电平)。 我们正在评估提供永久中间电压(即1.5V)的电源的故障模式。

    Br、

    里卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricard、

    我们正在评估提供永久中间电压(即1.5V)的电源的故障模式。

    JC:对上述电源做出了一些澄清- F280025 IC 的电源是否为?

    也将您的问题转发给我们的设计团队、以获取他们的意见。  我一听到他们的回复就会回到你身边。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、我们正在评估 F280025电源的失效模式。

    Br、

    里卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricard、

    已从设计团队获得有关 XRSn 引脚的确认、即根据您的用例、当电源降至~1.5V 时、当电压监控器强制为低电平时、不会发生竞争。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我不确定我们是否理解了您的答案。

    当 XRSn 在外部被强制为低电平且电源电压(VDD)为1.5V 时、我们会担心其他 MCU GPIO 的状态。 MCU GPIO 是处于高阻态还是未知状态?

    此致、

    里卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricard、

    抱歉、我们只查看 XRSn。  再次咨询我们的设计团队、了解低电源发生期间的 I/O 状态。  我们会在获得团队的意见后尽快与您联系。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricard、

    得到了我们数字化设计团队的意见。  他们已确认、当电源电源以某种方式意外地长时间降至~1.5v 时、I/O 将处于高阻态模式。而 XRSn 由外部电压监视器驱动为低电平。  希望这能解答您的疑问。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢你的帮助。 我的问题得到了解决。

    此致、

    里卡