This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:QEPSTS[QDF]切换

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234196/tms320f28062-qepsts-qdf-toggle

器件型号:TMS320F28062

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

 输入正交信号 QA 的相位先于 QB 相位90°、并保持不变。 为什么 QEPSTS[QDF]切换?

图中的顺序是:Qb、QA、索引信号和索引标志(索引标志是通过使用 GPIO 翻转检测 QFLAG[IEL]获得的)。

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我有几个问题。

    1.您要测试多少个正交周期、要针对哪个方向进行测试? 这是否会在使用 eQEP 时发生?

    2.系统看起来是什么样子的? 这是在定制电路板上还是在我们的某一 EVM 上发生?

    3.客户是否能够相对于正交输入绘制 QEPSTS[QDF]位的图形?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     1.我测试了许多正交周期、但输入正交信号由 ePWM 进行仿真、eQEP 的状态寄存器显示了方向在整个过程中发生变化。

    2、这是 DSP 芯片 eQEP 模块中正交 QA、QB 和索引信号的输入、然后通过解码模块观察方向; 这件事发生在我公司自制的板子上、但是我觉得不会影响到它、因为我测量的是输入芯片端信号。

    3.正交输入 QEPSTS[QDF]我认为变化是 QA 电频率边沿的,但我的程序设置是一个正交模块,所以很奇怪。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您提供详细信息。 这种情况似乎很奇怪。 您能否尝试对 QA、QB 和索引信号启用输入限定、这将为输入增加3-6个时钟周期延迟、但我们可以看到 QEPSTS[QDF]切换是否可能是 GPIO 输入噪声导致的结果

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,è ne

    它似乎不起作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    当 QEPCTL[IEL]= 00而不是11时、行为是怎样的? 当 POSCTR 配置为在指数市场上复位时、PCRM = 00、应忽略该位、但我想看看它可能产生的影响。 否则、我不会看到 eQEP 配置有任何问题。  

    是否确保在整个器件操作期间索引事件被选通到 QEPB 输入?  

    您是否能够获得 有关 QEP 输入和索引事件的 QEPSTS[QDF]示波器输出、这将有助于看到有关问题的另一张图。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    QEPCTL[IEL]= 00时的行为是什么

     这与 QEPCTL[IEL]= 03是相同的现象、这与手册中的说明确实不同。

    您是否确定在整个设备运行期间索引事件被选通至 QEPB 输入?  [/报价]

    可以保证 EQEB 的输入 DSP、但 EQEB 的输入不是由编码器给出的、它是 ePWM 模拟输入。

    您是否能够获得  QEPSTS[QDF]的示波器输出关于 QEP 输入和索引事件,这将有助于查看另一个问题的图表。

    如下图所示、绿线是 QEPSTS[QDF]波形输出、粉色线指数信号。

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    QDF 波形上的重复模式表明、这不是由信号中的任何干扰引起的、而是由配置引起的。 您能否提供用于在 QA、QB 和 QI 中生成 PWM 输入的 EPWM 配置?

    客户是否能够提供可在我自己的硬件上运行的一些示例?

    此致、

    彼得