This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:FSK 库

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237393/tms320f280025-fsk-library

器件型号:TMS320F280025

您好

有一个宏名为#define SCALE_ADC_INPUT     (ADC_INPUT)(((float)(ADC_INPUT))*ADC_PU_SCALE_FACTOR)*2.0f

如有疑问、其中包含2.0f 参数。 如果我使用3.3 ADC 基准、是否应该将其更改为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个宏位于什么文件? 我将尝试找到它、看看它的作用是什么。

    此致、

    阿米尔·奥马尔