主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、
根据原始主题、
我已配置 LINKPOINTER (LINKPOINTER) , CSMPSWD 和 GRABSECT/RAM 通过使用 UNIFLASH 8.3.0.4307 :
(I 使用的 ZSB 2 ,0x780 40 )
( PSWD0 来自0xFFFFFFF F 到0xFFFFFFF 8 )
(所有 RAM 和扇区都分配给 Z1 )
完成这些配置后、我可以加载映像、并且无论引导模式配置为什么、都可以使用 Uniflash 来加载器件、从而使器件正常工作 引导至闪存 或 等待引导模式 。
然后、我想使用 CCS 重新调试该器件。 我填充了上的 DCSM 配置、 CCS-->调试配置...-->目标-->闪存设置 对于我要调试的工程:

(我仅组装 区域1 因为我想我只是使用这个区域。) 然后我按调试按钮(在 等待引导模式 ),并得到以下错误:


C28xx_CPU1: File Loader: Verification failed: Values at address 0x00A000@Program do not match Please verify target memory and memory map. C28xx_CPU1: GEL: File: C:\Users\x1092776\workspace_v12\led_ex1_blinky\CPU1_RAM\led_ex1_blinky.out: a data verification error occurred, file load failed.
如何解决?
--
谢谢、此致
耶鲁