This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:1600W 通信电源--拓扑结构:单相桥 PFC+LLC (半桥)。 是否有源代码支持?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062, TIDM-1022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238709/tms320f280023-1600w-communication-power-supply----topological-structure-single-phase-bridge-pfc-llc-half-bridge-is-there-source-code-support

器件型号:TMS320F280023
主题中讨论的其他器件:TIDM-1022、TIDA-010062

戒律:

用户想要设计1600W 通讯电源——拓扑结构:单相桥 PFC+LLC(半桥) 是否有源代码支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    我们没有支持桥式 PFC + LLC 设计的单个板、但我们也有其他几种设计可以利用。

    对于桥式 PFC、请参阅 TIDM-1022。

    对于半桥 LLC、可以参阅 TIDA-010062 (LLC 侧代码、电压模式控制)

    此致、

    此致、