This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:闪存仿真为 EEPROM

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238164/tms320f280039-flash-emulated-as-eeprom

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的香槟:

我是为我们的客户提出这个问题的。

我们知道、我们有适用于第2代器件的旧应用手册。

https://www.ti.com/lit/an/sprab69a/sprab69a.pdf?ts=1686808134125&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

但是、我们是否有适用于第3代器件、尤其是 F28003x 的类似应用手册?

或者任何示例代码/文档/幻灯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    此器件没有 EEPROM 驱动程序示例。  

    Hercules 软件中有一个 EEPROM 示例可用作参考。  请参阅以下链接。

    闪存 EEPROM 驱动程序 http://processors.wiki.ti.com/images/8/88/TI_FEE_User_Guide.pdf 的用户指南链接

    此示例包含在 HALCoGen 工具(http://www.ti.com/tool/HALCOGEN)中、用于器件"TMS570LS31x_21x"(\ti\Hercules\HALCoGen\v04.07.01\examples\TMS570LS31x_21x\Example_TI_FEE_Write_Read)

    注意:客户必须使用 F28003x 闪存 API、而不是使用 F021闪存 API 2.0 (Hercules API)–但概念是类似的。  Hercules 器件还具有与 F28003x 类似的 ECC。  它们的内核可寻址 ARM (按字节寻址)、C28x 存储器可寻址16位。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    客户将无法访问 Wiki。  您可以与他们分享该指南。

    谢谢、此致、

    瓦姆西