This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:UDS 协议

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237819/tms320f280021-uds-protocol

器件型号:TMS320F280021

大家好、

     TMS320F280021是否支持 UDS 协议?

谢谢。

卡利亚尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyani:

    F28002x 器件不内置/支持 UDS 协议。 如果 您要使用该协议、则必须配置引脚并自行编写驱动程序。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    感谢您的回复!

    Amir 我是新手、请您为我提供一些有关通过 CAN 实现 UDS 以及驱动程序的参考链接或手册。

    此致、

    卡利亚尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaylani:

    我想看看是否有任何 C2000专家 知道我们拥有的任何资源、今天最后我会尝试回复。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaylani:

    我们没有关于 UDS 的资源或参考。  我们在 TI 没有为您提供固有的支持、您将不得不自己开发或找到一些其他实现了该支持的在线资源。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    感谢您 提供的信息!

    此致、

    卡利亚尼