This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLAR-ONEPHINV:-

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237909/tidm-solar-onephinv--

器件型号:TIDM-SOLAR-ONEPHINV
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

尊敬的 TI 团队:

我有一个单相逆变器板以及一个  F28M35H52C1控制板。  目前我遵循 设计指南:TIDM-HV-1PH-DCAC 并网逆变器参考设计(tib21d.pdf)文件、第26页显示了 表达式视图的一个图像。 我还获得了 "Expressions"视图、  但是、  有2个 PWM 参数显示了 rad color。 如何减少这种误差、甚至执行引用操作、不会更新任何参数。 我得做些什么。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mohammadas

    您是否构建了项目? 是否显示有任何错误? 您能否 在项目浏览器窗口中展开项目并向我发送屏幕截图?

    谢谢

    阿米尔·侯赛因