This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何使用 DAC

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238570/tms320f280025c-how-to-use-dac

器件型号:TMS320F280025C

您好!  

我正在尝试使用此芯片实现 DAC、以便在 Simulink 上输出所需的模拟电压。 我知道它必须通过 CMPSS 块进行编程、但这个块的输出只为我提供1和0。 如何将此块用作 DAC 以获得所需的模拟电压? 你能让我通过吗?  

这是我在 Simulink 上拥有的代码。  

我使用"帮助"按钮来了解有关此块的更多信息、但阅读后、我仍然对如何实现此功能感到困惑。 并说第二个输入引脚(即负输入)可以是 DAC 模块、但无法按预期工作。  

此致、  

刘云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、您好!

    如图16-1所示。 CMPSS 模块方框图在 TMS320F28002x 实时微控制器技术参考手册中、比较器模块的反相引脚可以来自引脚或 DAC。 您可以使用 DAC 为比较器的负输入提供电压。  话虽如此、在此器件中 、您无法使用 DAC 在引脚上生成模拟电压。  

    此致、

    哈迪