This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:动作限定符 T1的行为

Guru**** 2549880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238444/tms320f2800157-q1-behavior-of-action-qualifier-t1

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好!  

在其中一个应用中、我将使用数字比较子模块、其中一个 DCxEVTY 链接到动作限定符 T1。
现在 DCXEVTY 的锁存被启用(在周期清除)。 假设我在计数器= 300时将 PWM 设为高电平、在发生 T1U 事件时将 PWM 设为低电平。 (计数器从0到499运行)
现在、如果 DCXEVTY 发生在计数器= 200时、并随着锁存器启用、它将持续、直到计数器= 499。

我的疑问是:

1) 1) T1U 是仅发生在计数器= 200 (仅发生一次)时、还是它一直保持活动直到499个计数器、并且一旦 PWM 在计数器=300时变为高电平、它会立即复位至0?

2) 2)如果 T1U 仅在计数器= 200时有效、那么我应该会看到300到499个计数的高脉冲、如果它持续存在、那么理想情况下我应该获得持续低脉冲(它将作为输出提供哪种类型的 PWM?)

谢谢你。 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    AQ T1/2事件是基于边沿的事件, 它们仅发生一次、不会持续存在。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩
    注意:这篇文章的要点 粗体显示。