This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 感应电机的 VF/矢量控制(FOC)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28235, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238348/vf-vector-control-foc-of-induction-motor

主题中讨论的其他器件:TMS320F28235controlSUITEMOTORWARE

您好!

认为我是 VFD 软件开发的一个外行人。

我需要开发感应电机的 VFD VF/FOC 控制、我已经开发了两个控制板、一个基于 TMS320F2407A、另一个基于 TMS320F28235。

您能指导我如何开始软件开发部分吗? 你有什么发展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题专家不在办公室。 请预计周二之前收到回复。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电机控制软件在 controlSUITE 或 MOTORWARE 中提供。

    对于 TMS320F2407A 器件、我不相信我们有很多可用的电机控制参考解决方案。

    对于 TMS320F28235、您可以查看下面 controlSUITE 目录中的项目。 另请参阅有关 V/F 控制的应用手册: https://www.ti.com/lit/sprabq8

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢