This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:使用存储器映射中未定义的存储器空间

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238664/tms320f28386s-using-memory-spaces-not-defined-in-the-memory-map

器件型号:TMS320F28386S

您好!  

是否可以将 GS15 RAM 和 EtherCAT RAM 之间的存储器区域用作 RAM?

具体而言、区域为0x0001 CFFF 至0x0003 0800。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您的查询不清楚。 该区域中没有 RAM、因此用户不能将其用作 RAM。