Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC、 C2000WARE
大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
"我有一个单相太阳能逆变器电源板和一个 f28m35h52控制卡。 我是一名学生、尝试启动此电路板。 我需要此板的代码以及如何更改频率。
我只有一个带控制卡的电源板和一个15伏适配器。 我必须打开这块板。 此外、源代码发生变化。 频率和电压。 那么、如何启动它、连接它等等? 即使我已经下载了离线控制套件和 CCS、但不知道我需要做什么。 介绍了如何使用 GUI 工具以及如何更改端口等。
(请参阅附件)
我是一名学生、我的教授给了我这块板。 我的项目是单相太阳能逆变器。 所以、我对它一无所知。
我已经发送 TI 支持邮件并得到回复"请阅读文档(用户指南和快速入门指南)了解详细信息。 此外、您应该首先使用 C2000 Academy 教程视频来了解有关 C2000 MCU、CCS 环境中的编程/调试等的更多信息。 "
之后我会阅读用户指南的16页 pdf、但只在 GUI 界面上停留。
tidu401.pdf
第10页连接 GUI 板、第10页连接 GUI 板 "
如果可用、请帮助告知。 感谢您的支持。
此致、
马尔文