This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:更换 EVM 套件中的控制卡

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, TMDSCNCD2800157, BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F2800137, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8329AEVM, DRV8316REVM, TMDSCNCD280039C, TMDSCNCD280025C, TMDSCNCD2800137, TMDSADAP180TO100, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE, DRV8301, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1229522/drv8301-69m-kit-changing-the-control-card-in-evm-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WAREDRV8301

大家好、

现在、我将使用 DRV8301-69M-KIT、以使用 INSTASPIN-FOC 方法进行 BLDC 电机评估。 我想使用以下器件型号更改控制卡: TMDSCNCD2800157 。 因为 EVM 板仅支持 100引脚 DIMM。 我想添加一个转换器 TMDSADAP180TO100 。 我的问题分为以下2个部分:

1.建议的拓扑是否正确?

2. GUI 应用程序是否支持新的 controlCard?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 建议的拓扑是否正确?

    是、您需要 TMDSADAP180TO100 才能将 TMDSCNCD2800157  与 DRV8301-69M-KIT 结合使用。

    Unknown 说:
    2. GUI 应用程序是否将支持新的控制卡?

      在 DRV8301-69M-KIT 为 F28069M 时、TMDSCNCD2800157没有 GUI 应用。

    如果要在  带有 DRV8301-69M-KIT 的 TMDSCNCD2800157上实施 InstaSPIN-FOC。 您可能会参考 Motor Control SDK 中的通用电机控制实验、但您仍然必须  使用 实验用户指南中所示的 DRV8301-69M-KIT 将该实验移植到 TMDSCNCD2800157。

    我们提供了一个软件 FAST 库、它可以在所有具有 FPU 的 C2000器件上支持具有 FAST 的 InstaSPIN、其中包括 F280015x。 您可以参考电机控制 SDK 中更新的 C2000器件的实验。 当前 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可以支持一组用于 BLDC/PMSM 驱动器的硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、  带 BOOSTXL-DRV8323RS 的 LAUNCHXL-F2800137、 BOOSTXL-DRV8323RH、DRV8353Rx-EVM   用于低压电机的 BOOSTXL-3PHGANINV、DRV8316REVM 或 DRV8329AEVM 逆变器板(最大值:100Vdc)。   带 TMDSHVMTRINSPIN 逆变器板的 TMDSCNCD280025C、TMDSCNCD2800137或 TMDSCNCD280039C 和 用于高压电机的 TMDSADAP180TO100 (最大350Vdc)。 控制算法包括采用 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、采用 eSMO 的无传感器 FOC、采用增量编码器的含传感器 FOC、采用霍尔传感器的含传感器 FOC。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹下的示例实验项目:C:\ti\cc2000\c2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\cc2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\cc2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的燕明:

    我已阅读链接中提到的实验室用户指南、并有以下与此相关的问题:

    1.该文档没有讨论 F2800157控制器、有没有更新版本的文档?

    2.我将按照文档中的以下部分进行移植:" 3构建定制板 "、我的方法是否正确?

    3.另外,在 通用电机控制实验室   无法找到支持的项目 DRV8301 。 我是否需要从头开始编写一个新的驱动程序 、因为我可以找到它的任何参考?  

    4.在上述项目的 sys_main.c 文件中、在第124行和140行之间、我可以看到 boardkit 变量已设置、但我无法找到对此变量的任何进一步用法。 项目中所述变量的使用和实现方式是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 该文档没有讨论 F2800157控制器,是否有更新版本的文档?

    未对 F2800157进行更新。 但是、您仍然可以按照该指南 使用 TMDSCNCD2800157迁移 DRV8301-69M-KIT 示例

    您可以      在最新的电机控制 SDK 中找到 TMDSHVMTRINSPIN + TMDSCNCD2800157 + TMDSADAP180TO100的示例。

    C:\ti\cc2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_01_00\solutions\universal_motorcontrol_lab\f280015x

    2. 我将按照文档的以下部分进行移植:" 3构建定制板 "、我的方法是否正确?

    可以。 是的。

    3. 此外、在 通用电机控制实验室   无法找到支持的项目 DRV8301 。 我是否需要从头开始编写一个新的驱动程序 、因为我可以找到它的任何参考?  [/报价]

    可以。 您需要在示例实验中为 DRV8301添加驱动程序作为 DRV8323RS 等其他 DRV 器件。

    4. 在所述项目的 sys_main.c 文件中、在第124行和140行之间、我可以看到 boardkit 变量已设置、但我找不到该变量的任何进一步用法。 项目中所述变量的使用和实现是什么。

    仅供调试之用、了解正在使用哪个套件。 您可以忽略此警告。

    [/quote]