This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:28388D 上的 FreeRTOS 出现错误

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238128/tms320f28388d-error-with-freertos-on-28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

你好。

数量已更改。

我为2838x 工程使用 SysConfig 示例(freertos_ex2_c28x_led blinky_syscfg)

我设置软计时器、然后编译

下面的编译错误


错误#10056:符号"LED_Timer0Handle":首先在"./freertos_ex2_C28x_led blinky_syscfg.obj"中定义;在"./syscfg/c2000_freertos.obj 中重新定义
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"freertos_ex2_c28x_led blinky_syscfg.out"

问题1:led_Timer0Handle 不是在 freertos_ex2_c28x_led_blinky_syscfg.c 文件中冗余声明。 但我遇到了重复声明错误。
它也不会出现在文件搜索中。

c2000_freertos.c 文件、位于  

//
//声明一个变量来保存已创建计时器的句柄。
//
TimerHandle_t LED_Timer0Handle;

中的 c2000_freertos.h 文件

//
//声明一个变量来保存已创建计时器的句柄。
//
外部 TimerHandle_t LED_Timer0Handle = NULL;

在 c 文件中声明之后在 h 中声明 extern 是否是冗余的声明问题?

如果您在删除外部部分后重新编译、则会因为它是新创建的而出现错误。

可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需权变措施、请更新该文件  \kernel\.meta\freertos_tool\templates 行号167:

    extern TimerHandle_t `timerInstance.timerHandle`= NULL;

    extern TimerHandle_t `timerInstance.timerHandle`;

    此修复程序将推出到下一个 C200ware 版本中

    此致、

    维纳