大家好、


客户希望更改 OTP_KEY 和 OTP_BMODE 地址的值、因此从 OTP 开始并将变量分配给这两个地址、但变量的值不会更改、它们仍然是0xFFFF:


已正确分配变量地址、如下图所示:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、


客户希望更改 OTP_KEY 和 OTP_BMODE 地址的值、因此从 OTP 开始并将变量分配给这两个地址、但变量的值不会更改、它们仍然是0xFFFF:


已正确分配变量地址、如下图所示:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里
尊敬的 Ronak:
感谢您的支持。
原始问题已经得到解决。 您可以帮助了解下面的新问题吗?
需要:是否将 API 程序强化到 OTP 中
1) 1) 首先在28062.cmd 文件中定义 OTP 的地址和长度:

2) 然后将段加载从闪存更改为 OTP:

3) 3) 程序的 OTP 部分已根据存储器浏览器进行刷写:

4) 4) 将变量分配给 OTP_KEY 并将 OTP_BMODE 分配给指定地址0x3D7BFB 和0x3D7BFE。



5) 表达式窗口和映射文件显示已正确配置地址和值:

6) 6) DSP28062电路板仍然无法从 OTP 引导。
谢谢。此致、
切里