This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:CM 引导顺序实现

Guru**** 2931690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1235765/tms320f28384s-cm-booting-sequence-implementation

器件型号:TMS320F28384S

您好!
我希望获得有关以下 CM 引导顺序实现的反馈、其中唯一的条件是、如果 CM 引导问题、C28内核不会被肯定地占用:

- C28使 CM 退出复位。
- C28设置 IPC 标志并加载超时计时器。
-如果 CM 正确完成其启动顺序,它将确认 IPC 标志, C28将继续。
-如果 CM 在超时结束前未完成启动序列, C28将发出警报,并最终尝试一些其他 CM 启动重试,然后再放弃并继续。
-在两种情况下,最后,C28读取 CMTOCPU1IPCBOOTSTS 寄存器,以获取一些信息。

此程序是否正确?
为了能够设置合适的超时值、CM 需要多长时间才能完成引导序列、以防出现任何问题?

谢谢!
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carlo

    我正在研究同样的,并将很快回到你。

    此致、
    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    有关引导顺序的时序详细信息、请参考 数据表 第99页的10.2.2部分"复位电气数据和时序"。

    谢谢。

    罗纳克