This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:280049引导加载程序

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1236470/tms320f280049c-280049-bootloader

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

您好、TI 专家!

我正在调试开发板 LAUNCHXL-F280049C &CCS10.2上的280049C CAN 引导加载程序。

在我的引导加载程序软件项目中、我在唯一的一个项目中合并了引导加载程序段和主应用程序段。

从一开始一切似乎都可以。I send 从 PC SW 到280049C 的 CAN 启动命令。

主应用程序段接收 CAN START 命令并跳转到引导加载程序段。

然后、引导加载程序段可以从 PC 接收 CAN 引导数据并将 candata 刷写到闪存中。

完成将数据刷写到存储器中的过程后、引导加载程序段可以跳回主应用程序段。

作为证明,PC 软件可以接收来自280049C 的数据。 不断电。

但当我将开发板 LAUNCHXL-F280049C 断电并重新上电时,PC SW 将无法再接收来自280049C 的数据。

接下来、我将进行比较测试、下载 CCS 和 CAN 下载。

1) CCS 下载后、软件可以在断电后重新启动、然后再次加电。

2)接下来我做一个测试,重新启动后 CAN 下载板.

我将地址0xd00数据从随机初始数据更改为0xA5FF FFFF、电路板可以重新启动、PC SW 可以从280049C 接收 CAN 数据。

这意味着可以下载一些更改。当关闭电源并重新加电时,BootROM 将从0xD00获得不同的数据。

我是否清楚?您能给我一些建议来解决这个问题/非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人知道吗? 有人举手示意我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。 请检查  您针对同一问题创建的其他主题。  

    谢谢。

    罗纳克