This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:AUXCLKIN 的精度要求

Guru**** 2513605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1233991/tms320f28376d-accuracy-requirement-for-auxclkin

器件型号:TMS320F28376D

大家好、

 

使用 USB 模块时、我认为我们需要在 AUXCLKIN 上使用60MHz。 外部振荡器是否有可用于此60MHz AUXCLKIN 的精度要求(如>±XXppm)?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    本应用报告 https://www.ti.com/lit/slla122 提供了有关晶体容差的一些指导。  虽然应用手册中提到的频率目标与我们的要求不同、但容差应在相同的范围内。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。