This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378S:电源时序

Guru**** 2924470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238545/tms320f28378s-power-sequencing

器件型号:TMS320F28378S

您好!

我们正在针对 TMS320F28378SPZP (100引脚 QFP)进行设计。  

我们在数据表中看到"在斜升期间、VDD 应保持在不比 VDDIO 高0.3V 以上"。 VDDIO 通常为3.3V、VDD 通常为1.2V。 因此、是否可以同时为所有3.3V 电源和所有1.2V 电源供电?

我们使用两个单独的直流/直流转换器作为3.3V 和1.2V 源。 在我们的当前设计中、3.3V 转换器 PGOOD 信号驱动1.2V 转换器上的使能线路;在3.3V 电源之前、1.2V 不会上电。 这是否可以接受?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、VDDOSC 是3.3V 电源引脚、数据表中显示以下内容:

    VDDOSC 和 VDD 必须同时加电和断电。 当 VDD 关闭时、不应为 VDDOSC 供电。 对于未同时为 VDDOSC 和 VDD 供电的应用、请参阅 "INTOSC: 未使用 VDD 为 VDDOSC 供电可导致 INTOSC 频率漂移" 咨询 TMS320F2837xD 双核 MCU 器件 勘误表

    以上条件意味着 VDD 应随3.3V 电压一同斜升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。  

    感谢你的消息。 TMS320F2837XS 器件通常是否需要线性稳压器、或者 SMPS 典型的电压纹波是否足以满足这些器件的要求? 我在数据表中没有看到电源电压调节规格。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔:

      我将关闭此主题、因为您在 另一主题中提出了相同的问题。