This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:28335外部空间

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239431/tms320f28335-28335-external-space

器件型号:TMS320F28335

我可以在28335的 XINTF zone6中运行程序吗、我尝试在这里移动闪存函数、这是否会造成问题?

我只是想为算法程序节省一些 RAM 空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirvana,

    假设您有一些外部 SDRAM 连接到 XINTF、可以复制到该区域而不是内部 SRAM。  你将需要检查你将通过这个总线获得的性能与闪存;这将决定从这个总线运行与使用等待状态的闪存运行是否有意义。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 xintf6处连接了一个 SRAM、需要在外部 RAM 中运行引导加载程序、但当在外部 RAM 中运行闪存擦除功能时、程序未返回成功结果、是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在外部 SRAM 中运行闪存擦除程序时、程序刚刚死在那里、没有返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我好像无法在外部 SRAM 中运行闪存程序算法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirvana,

    这个问题是正确的、由于擦除/编程闪存时所涉及的时序、这些闪存将始终需要从器件上的0WS SRAM 运行。  我现在明白你原来的问题了,从上面看来你已经解决了。

    此致!

    马修