This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:优化打开然后关闭后加载程序失败

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239800/tms320f28069-load-program-failed-after-optimization-turned-on-and-then-off

器件型号:TMS320F28069

您好

我开发了一个没有优化的代码、最近打开了各种优化级别来检查优化是如何工作的。  

然后我恢复到优化功能、突然无法刷写代码。  
CCS 擦除 flas、然后尝试刷写.out 文件、但停止显示加载程序失败。  
但是、如果我开启任何优化级别、甚至为0、则会成功加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    CCS 擦除 flas、然后尝试刷写.out 文件、但停止说加载程序失败。  [/报价]

    您能否提供有关此错误的更多详细信息? 如果示例中没有显示

    谢谢