This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:在差分模式下将隔离器的差分输出直接连接到 ADC

Guru**** 2832745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238388/tms320f28375d-interfacing-the-differential-output-of-isolator-directly-to-adc-in-differential-mode

器件型号:TMS320F28375D

我已附上一份仿真文件。 在差分模式下、是否可以将隔离器的输出直接连接到控制器 ADC。   

仅供参考、我的电路板可提供+1.5V 电压

ADC VREFHI:3V

ADC VREFlow:0V

e2e.ti.com/.../Discussion.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    根据您的原理图和波形、以差分模式将隔离器的输出与 ADC 连接似乎是可行的。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢阿米尔·输入。

    如果您能向我详细解释一下它是如何工作的、这对我来说是个新现象、我将不胜感激。  

    例如、隔离式放大器的输出带宽通常为280kHz;我认为这需要更长的 S+H 时间。  

     采集窗口内的最低有效位(LSB)½ μ V、用于差分信号传输。

    我需要这些信息、因为我需要全面了解这一点。

    此外、如果您需要更好地理解、请分享相关计算结果或应用手册。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    1. S+H 由输入阻抗决定、不应用于控制采样率;  在使用隔离器时未连接任何额外的阻抗、因此 S+H 可以是最小值、对于此器件为63 ( 数据表中的 ADC 运行条件(16位差分模式)表指定了最小采样窗口持续时间、即64个周期)。 最小 ACQPS (S+H)应为64-1 (寄存器存储0索引值)。
      1. 该器件在16位差分模式下的最大采样率为1.1MSPS、但这与连续采样有关。 您的触发源控制您的采样率、因此需要 针对您的特定 应用
        1. 使用的确切公式为: 采样率= ACQPS + tLAT;根据 ADC 时钟分频器选择 tLAT、因为该器件的 ADC 无法与系统时钟一样快
    2. 您可以参考 技术参考手册的 ADC 章节(第11.15.2节、第1586页)中的"选择采集窗口持续时间"部分。 部分列出的公式值可从数据表中获取。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢阿米尔·输入。 我将讨论这些问题、如果有进一步的说明、我会告诉您。

    另外、我有一个 imp 查询、我无法理解。 隔离器的输出设置在+1.44V、如本图和先前的图所示、

    ADC 的 Vocm 约为+1.5V、ADC 在直接连接时如何理解这一点? 另外,我查看下面的链接,一些更多的细节,似乎有一些差异。

    链接

    这几个细节、您将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    您说 Vocm 是什么意思? 您是否在谈论差分 ADC 的共模电压?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、  

    含义、由于  

    ADC VREFHI:3V

    ADC VREFlow:0V

    显然、在差分模式信令中、共模电压(Vocm)变为+1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    数据表指出、VREFHI 通常可以为2.5或3.0、但必须 介于2.4V 和 VDDA 之间(这是模拟电源电压、 其运行条件在表8.4建议运行条件中列出)。 让我与另一位专家确认另一篇文章讨论的内容、以及 调整 VREFHI 是否会有所帮助。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然阿米尔。

    感谢您的更新。 将等待您的输入。

    还要检查我是否可以改变单个通道的 VREFHI,假设通道 A 和通道 B 是3V,通道 C 是+2.88V,这可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我确认只要 VREFHI 处于数据表中指定的范围内、您就应该能够对其进行调整。

    检查我是否可以改变各个通道的 VREFHI,假设通道 A 和通道 B 是3V,通道 C 是+2.88V,这是可能吗?

    数据表显示 VREFHI 基准为每个通道(即 A、B、C)、它们不共享。 您应该能够单独治疗它们。

    此致、

    阿米尔·奥马尔