This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378S:电源电压调节

Guru**** 2849650 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28379D, TPS62080, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239034/tms320f28378s-supply-voltage-regulation

器件型号:TMS320F28378S
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F28379DTPS62080TMS320F28377S

您好!

TMS320F2837XS 器件的电源电压(3.3V 和1.2V)需要有多好地调节? 我在数据表中未提供允许的电压纹波规格。 通常是否需要 LDO 或仅靠 SMPS 就能提供足够的电源电压调节?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    电源电压(3.3V 和1.2V)需要对 TMS320F2837XS 器件调节得有多好?

    数据表提供了 Vmin 和 VMAX、它们在所有运行条件下都必须满足。

    Unknown 说:
    我没有在数据表中看到针对允许的电压纹波提供的规格。

    我们不测试/表征该参数。

    Unknown 说:
    LDO 通常是必需的还是仅靠 SMPS 就能提供足够的电源电压调节?

    具有低纹波的 LDO 可能是首选解决方案。 我还没有遇到过很多关于开关电源的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的这位模拟专家同事提到、最好使用 LDO 来避免开关噪声影响 ADC 性能。 切换效率更高、但 LDO 噪声较小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为这款器件推荐任何具有良好电源的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔:

             如果已安装 C2000ware、则 C:\ti\c2000\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\boards 目录包含所有 LaunchPad 和 controlCARD 的设计详细信息。 我不知道您的设计的总电流需求、即 MCU 消耗的电流以及电路板上的所有其他元素。 因此、您最好在 TI 网站上进行参数搜索、为您的设计选择最适合的产品。 尝试在计算得出的峰值电流需求上加入20-30%的"容差"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    我们曾查看过 C2000ware 中包括的 TMS320F28377S 和 TMS320F28379D 的 Launchpad 评估电路板设计。 我们在这两个案例中都注意到 VDD (1.2V)是使用 TPS62080 (一种同步开关转换器)生成的。 基于这些详细信息、我们计划使用我们熟悉的 SMPS 来产生3.3V 和1.2V 输出、目的是充分调整输出电容器的大小、从而在数据表所示的范围内减少电压纹波。 我们将应用第二级 LC 滤波器来进一步降低每个电压轨上的开关纹波。  

    通常、我们会在初始设计中考虑保守的50%电流裕度。  

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山姆:

      这听起来不错。