你好、我不确定我做错了什么。
我有一个 F2837x controlCARD 与 controlCARD 集线站相连。 我连接了两根 USB 电缆。 一个连接到集线站、另一个连接到 controlCARD。
在 CC 中、我使用闪存构建配置在 SDK 中编译 time_leed_blink_cpu01。 我可以运行应用程序并看到 LED 闪烁-太好了。
然后、我通过从连接到我的计算机的 controlCARD 和集线站拔下 USB 电缆来切断电源。
查看用户指南以了解具体的 controlCARD 表3.1

看起来像是从闪存引导、我只需要将 A:SW1位置1关闭或向下(位置2应该无关紧要)、SW1都设置为 ON。

我原本以为当我插入 USB 线缆(一根线缆连接至扩展坞、另一根线连接至 controlCARD)时、LED 应用程序便会从闪存启动并开始运行。
我做错了什么?
非常感谢您提供任何帮助。