This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SPI 上拉电阻

Guru**** 2546040 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240318/tms320f28388d-spi-pull-up

器件型号:TMS320F28388D

我是一名硬件开发人员。
我正在尝试将一个 SPI 通信从器件连接到 TMS320F28388D、但我想知道是否需要上拉电阻器。
我明白、如果是推挽式、则不需要上拉电阻器、如果是漏极开路、则需要上拉电阻器。

28388D 怎么样?

此致、

Dave、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要考虑 SPI 片选线路上的上拉电阻。 这只是为了在主器件未驱动芯片选择线路时(例如、在加电或者复位期间)确保 SPI 从器件不被激活。 但是、这没有严格要求。