This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:有关电流波形的测试报告问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238841/pmp23126-test-report-questions-on-current-waveform

器件型号:PMP23126

您好!

我研究了《测试报告:PMP23126》、文档名称:TIDT275。

当负载电流 增加时、如图3-4所示。 150A 负载"以及更高的电流、初级电流波形具有直流均值、并且变压器电流不匹配。 该拓扑在软件中实现了 PCMC。

电流波形中不会出现任何不匹配、因为控制技术是 PCMC。  您能否对情况进行评估并简述原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    在较重的负载下、电流检测信号中存在一些噪声会将电流偏置到一侧。 我将在将来的版本中清理电流感应。

    此致、

    本洛夫