This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:使用 TMS320F2812的定制电路板连接故障错误

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239769/tms320f2812-custom-board-using-tms320f2812-connection-failure-error

器件型号:TMS320F2812

我们已经使用 TMS320F2812芯片设计了一个定制电路板、并使用调试器频谱数字 C200系列 XDS510LC 来刷写代码。 主板未连接、并出现错误(附有错误消息屏幕截图)。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant,

                   远程调试这样的问题有点困难、因为问题可能发生在以下任何一个领域:器件、电路板设计、电路板组装、调试探针错误(XDS510LC)、设备驱动程序。 您可能已经注意到、XDS510LC 的设计人员 Spectrum Digital 在几年前就关闭了业务。 因此、不再为 XDS510LC 提供硬件或软件支持。 很明显、您正在使用 CSv3.3。 基于 Eclipse 的最新版本 CCS 可从 TI 网站免费下载。 遗憾的是、不支持 XDS510类。 XDS100、XDS110和 XDS200等最新一代 XDS 调试探针都非常强大、可与 CCSv12.3等最新 CCS 版本配合使用。 我的建议是改用 XDS110 (135美元)和 CCS12.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

       感谢您的建议、我将尝试从升级到更高版本的 CCS 和调试器的角度进行研究。