This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:SysConfig (1.16.1+2960)无法在 Ubuntu 18.04.6 LTS 中选择 FreeRTOS 选项卡

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1230337/launchxl-f28379d-sysconfig-1-16-1-2960-unable-to-chose-freertos-tab-in-ubuntu-18-04-6-lts

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

大家好、我正在使用 LAUNCHXL-F28379D 开发 FreeRTOS 应用程序。

我的 IDE 是 code composer 版本:12.3.0.00005 、并且我在 Ubuntu 系统上使用 C2000 ware 4.3。 (Ubuntu 18.04.6 LTS)和 SysConfig 版本1.16.1。  

我已经注意到、当我尝试从 Code Composer 中的项目"SysConfig"选项卡添加 FreeRTOS 配置时、我会收到以下错误、而且无法构建项目。 我已经在 Windows 机器上测试了同一个项目。

Unable to render selection
Error: Default value is not an absolute path.

    at new l (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/src/pinmux/services/objectManagers/configurables/localFileTextConfigurableMgr.ts:22:10)
    at Object.createMetaContentConfigurableMgr (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/src/pinmux/services/objectManagers/configurables/configurable.ts:114:4)
    at O.createMetaContentConfigurableMgr (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance.ts:875:10)
    at iteratee (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance.ts:869:57)
    at baseMap (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/node_modules/lodash/lodash.js:653:23)
    at Function.map (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/node_modules/lodash/lodash.js:9621:51)
    at O.addMetaContentConfigurableMgrs (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance.ts:869:30)
    at O.initMetaConfigurables (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance.ts:913:8)
    at Function.createInstanceImpl (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance.ts:137:11)
    at Function.createInstance (file:///home/amd/ti/sysconfig_1.16.1/dist/webpack:/src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance.ts:1141:28)

从 Ubuntu 中的独立 SysConfig 运行时、我遇到了相同的错误。  

已经转移到 Windows 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我们已经在 Windows 上对此进行了测试。 我们是否有 Ubuntu 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。 我未收到 E2E 的此通知。

    我们只在 Windows 上对其进行了测试。 外部 FreeRTOS 安装的默认路径设置为特定于窗口的路径。

    作为一种权变措施、您是否可以将 C:\work\git\kernel-tool-release\.meta\freertos_tool\freertos.syscfg.js 替换为附加的文件?e2e.ti.com/.../FREERTOS.syscfg.js

    我们将在下一个 C2000ware 版本中对此进行更新。

    此致、

    维纳