This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335错误脉冲问题

Guru**** 2547280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239211/tms320f28335-tms320f28335-false-pulse-issue

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28335

迪亚尔斯、

客户在使用28335时使用单独的电源

如果 I/O 引脚的电平位移缓冲器中的3.3V 晶体管在1.9V 晶体管之前上电、它可能会导致输出缓冲器开路、从而导致上电时出现错误脉冲。请帮助检查它?

请参阅波形表的附加文件。

CH1:IGBT 驱动器波形
CH2:1.9V 波形
CH3:PWM 波形
CH4:3.3V 波形
突出显示红色是假脉冲波形、
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁、

       假设通道2 (浅蓝色)是1.9v。 从波形可以很明显地看出、3.3V 引线1.9v。 这与数据表中的建议相反、因此您会看到干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    是的、没错。我的客户找到了原因、他们想知道是否使用了 PMIC、因为该 PMIC 可以通过其他方式避免上电时出现 PWM 输出。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁、

             这种方法与其说是使用 PMIC、不如说是使用 PMIC。 这涉及到遵循数据表中所述的顺序。 如果不遵循这一原则、则很难避免出现干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

     ?了、那么我们如何向客户提供任何想法、以便他们能够避免此干扰?例如28335 μ C 电源的参考设计

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁、

      28335早于 Launchpad 的日子、但您可以在 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335\F28335Pkg controlCARD_HWDevPkg ZJZ [R2.2]上查看 controlCARD 设计。 控制卡中使用的降压转换器可实现精确定序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    非常感谢。

    谢谢