This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EMIF

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239741/tms320f28377d-emif

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

我为我们的客户提出这个问题:

如果 CPU1要读取和写入两个异步器件、而 CPU2要读取和写入一个异步器件。 EMIF1和 EMIF2是否无法满足此要求?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 CPU1可以访问 EMIF2。 一个异步器件可通过 CPU1通过 EMIF2进行访问。

    CPU1和 CPU2都可以访问 EMIF1。 任一 CPU 都可以通过配置 EMIF1MSEL 寄存器来为 EMIF1声明主器件所有权。

    EMIF1支持32位数据总线、因为 EMIF2只有16位数据总线。

    EMIF1最多支持3个芯片选择(CSx)信号、EMIF2最多支持1个适用于 ASRAM 的 CSx。 由于 EMIF1有3个 CSx 信号、访问两个异步存储器是可能的。