This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:TMDSCNCD2800157

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, DRV8301, TMDSADAP180TO100, TMDSCNCD2800157, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240255/tmdscncd2800157-tmdscncd2800157

器件型号:TMDSCNCD2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8301-69M-KIT、C2000WARE、 DRV8323、DRV8301

大家好、

现在、我将使用 DRV8301-69M-KIT、以使用 INSTASPIN-FOC 方法进行 BLDC 电机评估。 我在    最新的电机控制 SDK 中更改了控制卡 TMDSCNCD2800157 + TMDSADAP180TO100。

C:\ti\cc2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_01_00\solutions\universal_motorcontrol_lab\f280015x。  

我需要启用 C:\users\workspace_instaspin\universal_motorcontrol_lab_f280015x\src_board\drvic \ (drv8323.h 和 drv83232.c)

Curry,  drvic 文件为 exclude form build。  C:\Users\workspace_instaspin\universal_motorcontrol_lab_f280015x\src_board\drvic。

如何在构建过程中包括这些文件?  (drv8323.h 和 drv83232.c)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考针对 F28002x、F28003x 或 F280013x 的工程、以更改 F280015x 的 universal_motorcontrol_lab.projectspec 以添加文件。 然后在 CCS 中导入该项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    现在、我将使用 DRV8301-69M-KIT、以使用 INSTASPIN-FOC 方法进行 BLDC 电机评估。 我在     最新的电机控制 SDK 中更改了控制卡 TMDSCNCD2800157 + TMDSADAP180TO100。

    C:\ti\cc2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_01_00\solutions\universal_motorcontrol_lab\f280015x。  

    我参考 universal_motorcontrol_lab_f28002x 以便移植   BSXL8323RH_RevB 套件 至  universal_motorcontrol_lab_f2800157

    然后我添加 DRV8301.h 和 DRV8301.C 实现 DRV8301-69M-KIT。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以直接在 CCS 中包含/添加文件、需要在工程属性中添加头文件的搜索方向。 或使用上述方法。

    BTW、您应该参考 DRV8323RS 或 DRV8353RS 的构建配置。