This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335自定义电路板调试问题

Guru**** 2552750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMDSEMU560V2STM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1234811/tms320f28335-tms320f28335-custom-board-debug-issue

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU560V2STM-U

您好、专家!

美好的一天

我正在尝试对卡(TMS320F28335定制板)进行编程、但收到以下消息:

无法连接到目标:
(错误-183 @ 0x0)
控制器检测到电缆与自身分离。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。
(仿真包5.1.402.0)

加载程序为 USB560v2 (TMDSEMU560V2STM-U)系统跟踪。 昨天我们编程了两张卡没有问题,他们正在工作,但今天它给了我们这个错误消息。

我已经完成了指示的测试和疑难解答(Debugging JTAG (TI.com))、但错误仍然出现。 电缆就像在设备内部断开一样


请告知

此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    如果您测试到昨天编程的其中一个电路板的连接、是否会看到同样的消息?  

    为此、请打开您的目标配置文件、然后选择 Test Connection 按钮。 请发布您的输出日志。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    美好的一天

    请查看客户的回复:

    "你能指定他们的意思,发布你的输出日志,... 我们的客户
    不知道他们是否指的是
    在尝试对卡进行编程时出现的屏幕。"

    请告知

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Code Composer Studio 中、请选择 View > Target Configurations。 然后单击您正在使用的"Target Configuration"将其打开。  

    然后单击"Test Connection"按钮。 请发布该测试的输出日志(屏幕截图或文本)。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    美好的一天

    客户出错:
    "控制器检测到电缆远离自身。
    使用 Mist 将电缆/ POD 连接到目标上。
    (仿真软件包5.1.402.0)。"

    此致、

    乔舍尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是否遵循单器件非缓冲配置下的图中所示的连接? 对于该 JTAG 调试探针、务必如图所示布置 RTCK。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html#buffered-case

    此致、

    本·科利尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    请查看我们客户的回复:
    "是的、邮件线程中的链接中显示的指令
    但现在还没有工作。"

    同样、自从我们给您发送了一个月的屏幕截图以来、
    我们相信、如果不能解决该问题、
    因为它在保修期内、所以必须更换它。"

    请告知

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否有任何 TI 电路板、例如控制卡和扩展坞?  我要尝试的最后一个测试是使用已知良好的 TI 电路板进行测试。 此外、他们是否愿意分享其 JTAG 原理图?

    如果他们的探针与 TI 控制卡不能配合使用、那么我同意他们应该在保修期内寻求获得新器件、但我尚不清楚问题出在这里。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    请查看客户的回复:
    "我们没有 IT 卡或对接端口、它们是控制器卡
    安装在 PV 逆变器中、直接连接到 pr
    这些对象。

    问题是、我们在探头内部听到水渍的东西
    我们认为它是输出扁平电缆连接器。 这就是我们不讨论
    尝试对损坏的电缆进行编程时屏幕上出现错误"。

    请告知

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果他们有保修、我建议他们尝试获取更换件、如果他们怀疑调试探针内部的连接损坏了。 如果 XDS100、XDS110或 XDS200适合他们、也最好使用 XDS100、XDS110或 XDS200验证他们的电路板。  

    此致、

    本·科利尔