This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:C2000旧 CodeComposer Studio

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240676/tms320lf2407a-c2000-old-codecomposer-studio

器件型号:TMS320LF2407A
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

您好!

 

我 需要打开一个非常旧的项目、这是使用 CodeComposer Studio C2000完成的。 我找到完整的安装文件2.21.00。 您知道这是否是此 IDE 的最新版本吗?

 n´t 我无法打开项目

 2. XDS510USB 不在列表中。

有什么想法我应该怎么做?

 

此致、

 

阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim 您好!

    Unknown 说:
    我找到一个安装文件2.21.00已满。 您知道这是否是此 IDE 的最新版本吗?

    从此处获取最新版本的 CCS IDE。 在我看来、IDE 的最新发布版本是12.3。

    Unknown 说:

    请具体说明、是否出现了错误? 您到底打算如何使用 CCS 打开项目? 您是要导入项目、还是仅将项目复制到您的工作区并从中打开?

    Unknown 说:
    2. XDS510USB 不在列表中。

    如果它不在调试器列表中、C2000可能不再支持此调试连接。

    此致、

    阿米尔·奥马尔