This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:USB 器件 MSC

Guru**** 2394835 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240533/tms320f28388d-usb-device-msc

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我正在使用连接在180引脚集线站 TMDSHSECDOCK 上的评估板 TMS320F28388D

上述主板的 USB 设备 MSC 是否有示例可使其作为设备工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以看看文件夹中 C2000Ware 内提供的示例、  driverlib\f2838x\examples\C28x\USB。  

    主机 MSC 有一个示例、其中它读取通过 USB 连接的外部闪存驱动程序上的文件系统。  

    您将其用于哪些用途?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的提示回复。

    如果您讨论的是 USB_EX7_HOST_msc 示例、我已经介绍了相同的内容。

    在本例中、我要寻找 USB 器件 MSC 示例、其中 C28在设备模式下工作、MSC 集成在该模式中。

    期待您的回复或对此主题的任何见解。

    此致、

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,  

    没有此类 USB 设备 MSC 示例。 有其他器件类(CDC、HID、Bulk)的示例可供参考。

    此致

    西达尔特