This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:未使用的 AGPIO 引脚。

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240278/tms320f2800157-unused-agpio-pins

器件型号:TMS320F2800157

您好!

大家好!!

我对未使用的 AGPIO (支持模拟和数字功能的引脚)引脚有疑问。 如何处理未使用的 AGPIO (该引脚的默认功能为模拟)? 是否可以将该引脚保持悬空? 请就此向我提供建议。

此致、

R·尼拉加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    感谢您的提问。 这在器件数据手册中进行了说明:

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince、

    感谢您的答复。 这可以解决我的问题。  

    此致、

    罗哈特