This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT 评估板3.8kW 至38kW 可扩展逆变器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240502/tmdssolaruinvkit-evaluation-board-scalable-inverter-from-3-8kw-to-38kw

您好、我想知道是否可以 使用TMDSSOLARUINVKIT 评估板来构建一个从3.8kW 到38kW 的可扩展逆变器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个300W 的设计。 您需要完全重新设计功率级以构建您的可扩展逆变器、