This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:睡眠模式下的功耗

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237812/tms320f2800157-power-consumption-in-sleep-mode

器件型号:TMS320F2800157

团队、

我们的一个汽车客户是将 TMS320F2800157器件用于 BMS 应用。 但是、产品页面上提供的数据表没有功耗值。 请检查页号 TMS320F280015x 数据表的第46章。 缺少这些值、可以看到 TBD。

客户真的很关心睡眠和深度睡眠模式的功耗。 该数据阻碍了决策制定。 请尽早提供功耗值。   

此致、

SAI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

      我已联系收集此数据的团队。 将在 COB 星期五之前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

     当前编号应在为第三季度前期设计的下一个数据表版本中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hareesh。

    我们是否有任何指示性数字可用于已经发布的类似 F2800137器件? 或者、即使这些器件具有一组类似的功能、它们之间的功耗也有很大差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

                 该器件不存在"睡眠"和深度睡眠"模式。 我们只有 IDLE、STANDBY 和 HALT 模式。 我们使用正确的术语来防止不必要的混淆非常重要。

    考虑到它们都采用相同的技术节点、当前数字应与28002x 或28003x 相当。 请务必记住、电流会随温度呈指数级上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

      对于待机和停机模式、室温电流约为7mA。 在150'C 时、约为30mA