This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:BOOSTXL-POSMGR

Guru**** 2525130 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240126/boostxl-posmgr-boostxl-posmgr

器件型号:BOOSTXL-POSMGR
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKLAUNCHXL-F28379D

我将使用 F28388D 子卡和 TMDSHSECDOCK 读取差动编码器。 我只是使用跳线连接坞站、但在位置传感器上偶尔仍会出现一些噪音问题。 电缆长度约为3-4英尺、我在原型设计设置中使用了许多板/跳线、因此环境中存在无用的噪声。 我很好奇、是否有任何建议可以帮助缓解位置感应的噪声问题。 目前、我将尽可能使用屏蔽双绞线跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项1、我们可以使用 LaunchXL-F28379D 器件来开发代码。 在许多方面都与 F28388D 非常相似。

    否则、应使布线较短并远离噪声源。 可以选择在传输对中包含接地线。 有时可以在信号接收器附近放置去耦电容器或 LP 滤波器、以帮助抑制线路上的一些噪声。 这当然取决于信号的类型。

    3-4英尺很长。 假设驱动信号的缓冲器强度甚至足以传输这么远的信号、这将为这些信号预留大量时间来拾取噪声。

    此致、
    科迪