This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:如何合并两个 C2000 Bin 文件?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240264/tms320f2800137-how-to-merge-the-two-c2000-bin-files

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、专家!

我要求在这里为我的客户提供帮助。

如何 合并两个 C2000 Bin 文件、例如 led_ex1_blinky.hex 和 timer_ex1_cputters.hex 、如下文件夹所示

我们是否有 任何可生成的工具或指令? 我知道我们可以通过 UniFlash 下载两个 Bin 文件、然后读取该闪存以生成一个 Bin 文件。 但是、它不是为客户进行操作的简单方法。

你对这种情况有什么好的见解吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
     

    即使您将它们称为"二进制文件"、我认为这些实际上是十六进制 文件、就像 TI 目标文件格式简要历史一文中所描述的那样。   

    Unknown 说:
    我们是否有 任何工具或指令可以生成?

    我们没有任何工具可以将它们结合在一起。  可能有效的方法是这两个步骤。

    1. 将两者结合 输出 加载映像中的文件
    2. 将加载映像文件转换为十六进制文件

    有关步骤1的详细信息、 请在 C28x 汇编工具手册 中搜索标题为 加载图像格式的子章节。  第2步、按照将加载映像文件转换为十六进制文件的相同方式 输出 文件转换为十六进制。  虽然我有信心这种方法有效、但请知道我不知道有人以这种方式完成它。

    谢谢。此致、

    -乔治