This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用未填充的 GPIO

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240590/tms320f280049c-use-of-un-populated-gpios

器件型号:TMS320F280049C

您好、TI 团队、

我们将在内部使用 GPIO 来触发 PWM -我们使用的是设置和清除功能。

是否可以使用未外部组装的内部 GPIO、例如用于此目的的 GPIO41?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojo:

    感谢您的提问! 只要 GPIO 连接到您要查找的特定跳闸且该特定器件存在 GPIO、就可以实现! 您可能需要提交另一个标题为"您可以手动脱扣 PWM (无 GPIO)"的问题、以便让 PWM 专家仔细检查。 特别是 PWM 可能有一个位可以写入、该位可以在理论上强制跳闸。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需 GPIO 即可跳变 ePWM 信号、 TZFRC 寄存器可用于通过软件强制执行跳闸事件 ,但这必然会带来软件延迟和计时注意事项,限制了此函数的作用范围。

    至于是否可以利用未从器件发出的 GPIO 信号来强制发生跳闸事件、这真是个好主意! 我以前从未考虑过这一点。 正如 Vince 所指出的那样、  可控制和路由 不在外部引脚上的 GPIO 。 我一定会  在今后的我自己的设计中使用此功能。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩
    注意:这篇文章的要点  粗体显示。