This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:通过以太网链路对 CPU1和 CM 闪存重新编程

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239861/tms320f28386d-reprogramming-cpu1-and-cm-flash-by-ethernet-link

器件型号:TMS320F28386D

您好!

我正在开发用于 TMS320F28386D 微控制器的软件。 我使用 MII 接口进行以太网对话。

我将使用 XDS110探针对 CPU1闪存以及 CM 闪存进行重新编程。

我的客户端希望能够重新编程 CPU1、且 CM 仅通过以太网链路(JTAG 不会)闪烁。

你知道这是不可能?

此致、
C·贝尔恩格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为这是不可能的。 CPU1是 F28386器件中的主内核、它必须执行器件的基本初始化、包括时钟和 GPIO 设置、应由 CPU1应用完成。  更多 CPU2和 CM 内核必须由 CPU1应用引导。  此外,以太网只能从 CM 核心访问。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我知道不可能使用以太网链路对 F28386进行重新编程。

    我将寻找另一个解决方案。

    感谢您的支持。

    此致、

    C·贝尔恩格