This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:将立即模式用于死区值的任何问题

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1239335/tms320f280039-any-concerns-to-use-immediate-mode-for-the-deadband-value

器件型号:TMS320F280039

   默认情况下、DBRED 和 DBFED 的影子模式处于禁用状态。 因此、如果对 DBRED 和  DBFED 寄存器使用立即模式、如果 在 DB 计数器计数时使用新值更新处于运行状态的 DBRED/DBFED、那么当前的死区时间是否会受到影响? 如果新的死区值小于当前的 DB 计数器值、是否存在任何风险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、您好!

    作为一般规则、我倾向于 在每种情况下都利用阴影 我可以。 以下应用中的行为 即时 加载模式通常未定义或不建议 -在这种情况下,我不知道任何规格,所以我相信  死区操作期间 DBRED/DBFED 上的立即加载应视为未定义。 我不建议使用未定义的行为。

    影子模式是否存在时序或配置问题? 我可以在这方面提供哪些帮助吗?

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩
    注意:这篇文章的要点  粗体显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我们现在确实看到了影子模式的副作用、因此我们想减少更新延迟。 由于立即模式是缺省模式、很多客户实际上并未使用影子模式。 我们确实需要您的帮助,以 DBRED/DBFED 即时模式确认任何风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、您好!

    具体而言、您看到了哪些副作用? CMPx 值调整不满足 PWM 要求是否有原因?

    至于风险、有。 如果在 DB 操作期间将新值加载到 DB 中,则该行为似乎未定义。 不应依赖未定义的行为

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩
    注意:这篇文章的要点  粗体显示。