This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:有关缺少外部晶振行为的问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241828/tms320f28034-questions-about-missing-external-crystal-behavior

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 Champ:

我正在 为我的客户重新确认 F28034上缺少的外部晶振行为。  

由于我的客户正面临时钟源-外部晶体振荡器受到高频干扰、因此 DSP 就会消失。 在这种情况下、 无法连接 JTAG、并且只能在重新上电后固定。

(1)。 请参阅下面的主题、我可以再次确认 F28034上的答案是否相同、正确吗?

在缺少时钟的情况下、PLL 被强制旁路、并且 OSCCLK 源切换到 INTOSC1 (10MHz)。  丢失时钟后、我们确实需要在 NMI 中断中重新配置 PLL、然后  

继续运行应用代码。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1123812/tms320f280039c-clarify-missing-external-crystal-behaviors-by-default/4178411#4178411

(2)。 此外,我们在  F28034上有没有这方面的示例? 我没有看到示例中针对 F28034的那个。

(3)。  除了参考 图8-8外、对硬件设计是否有任何谨慎的态度。 是否使用片上晶体振荡器?

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

       请参阅 www.ti.com/lit/SPRUI10的第74页。 情况 C 或情况 D 说明了 XTAL 振荡器因噪声而发生故障时将会发生的情况。 请注意、我们假设只有 XTAL 振荡器受到噪声的影响、并且芯片的其余部分继续正常工作。  

    Unknown 说:
    (2)。 此外,我们在  F28034上有没有这方面的示例? 我没有看到示例中的 F28034。

    C2000ware 中没有专门针对丢失时钟处理的示例。

    Unknown 说:
    (3)。  除了参考 图8-8外、对硬件设计是否有任何谨慎的态度。 使用片上晶体振荡器?

    晶体和负载电容器必须尽可能靠近器件引脚放置、以减小电路的环路面积。 除此之外、还需要采取其他常见的稳健 EMC 设计预防措施。