This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:项目问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238883/launchxl-f28379d-project-questions

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

大家好、

我有一个客户关于使用 F28379D 的问题。 请参阅以下内容:  

我们将 F28379D 控制条用于高功率逆变器(100kVA)应用。
为了将该控制杆与我们的100kVA 逆变器连接、我们在该 PWM 电平转换器和用于电压和电流检测的运算放大器电路中设计了一个板。
一些 MOSFET 由于一些原因而出现故障、同时 F28739D 控制杆也始终出现故障。
我们无法理解控制条出现故障的原因。

我的问题是:
1.此 F28379D 控制棒是否适用于高功率应用,还是仅用于设计和验证?
2.如果合适的话,我们想知道控制棒可能发生故障,或者我们是否需要采取预防措施,或者我们是否需要添加保护电路?
3.如果不合适、我们该如何针对高功率应用使用 F28379D 呢?

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请改用 F28379D 控制卡。 我们使用控制卡完成了所有 C2000 MCU 的所有参考设计。

    我们的任何设计都不基于控制条。 控制条不适用于高功率应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    从客户处获取更新

    我们将使用与您建议的 TMDSCNCD28379D 相同的器件。  我们从10kVA 双向并网逆变器的参考设计中选择了该控制卡。  我们也在开发相同的产品、但额定功率不同。  我们正在设计100kVA 逆变器。  但我们无法理解控制器 IC 出现故障的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照我们针对参考设计所做的那样、逐步测试您的硬件。 该软件具有多个可让您逐步测试 h/w s/w 的实验。 然后、您将查明它何时发生故障。 我们的许多客户已经在许多大功率逆变器产品设计(例如您的100kVA 设计)中使用了同一个 MCU。