This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335:F28335的外部硬中断输入引脚选择

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241363/tms320f28335-tms320f28335-external-hard-interrupt-input-pin-select-of-f28335

器件型号:TMS320F28335

您好、TI 支持团队  

    我正在尝试连接 TMS320F28335和 W5500 (WIZnet、 硬件 TCP/IP IC)。

   W5500有一个用于 中断输出的引脚、  我看到 F28335有许多专用中断引脚、我不确定 W5500中断输出是否应该连接到 F28335的通用 IO 或某种类型的专用中断引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个重复的线程。 请参阅 此处 了解该主题的分辨率。

    谢谢。