This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335焊接问题

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1238224/tms320f28335-tms320f28335-soldering-issue

器件型号:TMS320F28335

大家好、

客户在这里需要一些帮助。 客户发现他们的产品没有信号输出、表明对28335进行了脱焊、并且客户发现焊球已分离。

有什么 SMD 建议吗? 我不确定是不是因为脱焊、IC 本身的质量还是 SMD 方法造成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

            在向客户发货之前、所有器件都经过测试(生产期间)。 有一些测试用于检查所有 I/O 引脚是否正常运行。 我非常怀疑这是否是质素问题。 发生的极高电压应力。 脱焊表面贴装器件非常复杂、需要专业的设备/技能。

    客户是否确定缺失球的销功能? 它是否与他们在电路板上看到的问题对应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    是的、客户找到的引脚28335没有拆焊信号。

    客户刚刚看到、 球缺失处的针脚就是没有信号输出的正式位置。

    关于 BGA 是否有任何正确的 SMD 方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

                   如果客户最初发现信号缺失、在移除器件时这些信号是确切缺失的焊球、则不能将问题归因于器件拆焊。

    1. 能否请大家合影留念?
    2. 这是一个新项目还是已经生产了一段时间的项目?

    如需有用的 BGA 提示、请参阅随附的文档。

    e2e.ti.com/.../BGA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

                   我咨询了我们的产品工程团队、他们告诉我、工厂会在发货前执行目视检查步骤。  在此步骤中会检测到丢失的焊球。   我想知道这些焊球一开始没有被正确焊接(也许是由于缺乏焊膏)、并且在去焊期间从封装中分离出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    您是否已 正确焊接?  大概28335 SMD Way。 THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它 已经投入生产。 PIC 稍后提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否 正确焊接?  大概28335 SMD Way。 THX  [/报价]

    www.ti.com/lit/SPRABY1 可能有所帮助。 除此之外、我没有什么可以提供的。  

    1. 它在生产中已经有多长时间了?
    2. DPPM 率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    1、产品已生产3年。

    2.总计:2386件 Ok:1649 件  NG:737件

    客户始终发现 PIO0,PIO3,PIO6、PIO9 在故障单元缺少功能和 BGA 焊球

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

                   故障率接近30%。 这听起来不正确。 您需要说明的是、它已投产3年。 此问题是否仅在最近才出现? 最近是否有任何更改(例如漏印板、焊锡膏、回流焊曲线)? 这是一款非常受欢迎的设备、我们尚未从任何其他客户那里听说过此问题。 如前面所述、在生产过程中有一个目视检查步骤、应捕获类似的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

      假设我们谈论的器件有30%、那么我们是否有可能 直观地 在将几十个器件安装到板上之前、请对它们进行检查、以确定这些焊球是否丢失?  

    我们有 100% AOI 作为从 TI 发货前的最后一步、对器件进行自动光学检查。  不可能使器件在发运时缺少 BGA 焊球。  该器件批量发货给许多客户、其他客户没有报告类似的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    生产日期代码为2130、因为客户的 MCU 在开始生产前已存储一年半

    在 SMD 前,它将在125度烘烤8小时。

    您认为会导致焊球掉落的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您未回答我的以下问题:

    1. 您需要说明的是、它已投产3年。 此问题是否仅在最近才出现?
    2. 最近是否有任何更改(例如漏印板、焊锡膏、回流焊曲线)?
    3. 假设我们谈论的器件有30%、那么我们是否有可能  直观地  在将几十个器件安装到板上之前、请对它们进行检查、以确定这些焊球是否丢失?  

    但您尚未提供器件照片。

    您认为什么可能导致焊球掉落?

    我不知道。 如果器件缺少焊球、则可能无法通过我们的生产测试以及光学检查。  

    不可解释的是、拆卸后只有这些特定球缺失。  此时所有球都将丢失。  对于任何退回 TI 的客户、我们必须在测试前对从 PCB 上拆下的器件重新焊接。 组装之前、您是否识别出任何缺失的焊球?  那么我们将有一些东西可以使用。  将器件重新焊接到电路板上、然后移除器件后、将没有什么可供我们处理的东西了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    1. 您需要说明的是、它已投产3年。 是否最近才发现此问题?=>是
    2. 最近是否有任何更改(例如漏印板、焊锡膏、回流焊曲线)?=>客户反馈 没有更改。  
    3. 假设我们谈论的器件有30%、那么我们是否有可能  直观地  在将几十个器件安装到板上之前、请对它们进行检查、以确定这些焊球是否丢失? =>客户反馈没有丢失球。  
    4. 我提供以下标签
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户反馈无球缺失。

    如果在生产前没有球缺失、那么显然这是在生产期间发生的。 客户需要仔细检查其生产过程。 我们无法提供帮助。